This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:内部 LDO 容差= 3.3V

Guru**** 2582385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698584/tpd12s016-tolerance-of-internal-ldo-3-3v

器件型号:TPD12S016

大家好

如果我们问 TPD12S016、您会介意吗?

 内部 LDO=3.3V 的最大和最小容差是多少? 它是±5%吗?
我们的客户希望知道最差的参考。  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、

    我必须对这个问题的答案进行一些研究。 电源被称为规格参数、但不受数据表的限制。

    我不想推测 LDO 的范围、因此我将查看特性数据并返回给您。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘 SAN

    好的、我们正在等待您的回复。

    此外、内部 LDO=3.3V 与以下 VIH 和 VIL 相关。
    因此、我们的客户希望能够容忍这些问题。
    -VIL CEC_B = 0.3×V3p3
    -VIH CEC_B = 0.7×V3p3

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘 SAN

    您能告诉我们您何时能获得这些数据吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经向产品团队确认、我们可以预期 LDO 的变化为3.3V +/-5%