This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:RS485通信问题

Guru**** 2514435 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, SN65HVD1473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697860/sn65hvd1473-rs485-communication-issue

器件型号:SN65HVD1473
主题中讨论的其他器件:SN75176B

您好!

我使用两个 RS485收发器在两个控制器卡之间进行通信。

下面是两个不同的器件型号

SN75176B

SN65HVD1473  

SN75176B 器件在5伏电源下工作、 而 SN65HVD1473在3.3伏电源下工作。

我尝试使用这两个收发器在两个控制器卡之间发送/接收数据。我探测了单端信号并拍摄了屏幕截图。  

PROB 4显示了从控制器2发送的数据、而探针2显示了在控制器1接收到的数据。

我注意到、控制器1未准确接收到来自控制器2的传输数据(控制器1处于接收模式)

但控制器2正确接收从控制器1发送的数据(控制器1处于传输模式)。有关详细信息、请参阅随附的文档。

请任何人提出此问题的原因。

e2e.ti.com/.../RSS485-COMM.pptx

此致

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    感谢您提供示波器屏幕截图。 这看起来有点奇怪。 您能告诉我们另外两个探头显示了什么吗? 此外、您是否尝试探测差分信号? 这可能使我们更好地了解该系统中可能出现的问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    器件之间的总线是否存在故障保护偏置? 如果两个驱动器都被禁用、总线在从任一端读取时都可以浮动并产生不确定的值。 为了在闲置时使接收器输出保持在逻辑高电平、应该对端接总线施加一个差分电压。 这将确保当两个器件都不驱动总线时、接收器输出不会改变。

    较新的 RS-485型号可以在不提供故障安全偏置的情况下保持稳定的输出、这就是 SN65HVD1473  侧未出现不确定的原因。

    如需了解更多相关信息、请参阅此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt514/slyt514.pdf 

    请告诉我这是否有意义。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    只需重新办理入住-您是否能够解决此问题? 我们还能提供其他反馈吗?

    谢谢、
    最大