This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9535 - ULN2803A - PTN78060HAH

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697428/pca9535-pca9535---uln2803a---ptn78060hah

器件型号:PCA9535

您好!

您能否  确保    参考产品 PCA9535、 ULN2803A 和 PTN78060HAH 符合 CFSI 协议?

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isabelle、

    我不熟悉 CFSI 协议(接口)。  您能否给我发送一个涵盖该标准的链接、以便我可以查看该标准并告诉您该标准是否有效。  我在网上进行了快速搜索、但没有找到。  PCA9535是一款 I2C 控制的 IO 扩展器。  

    -Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isabelle、

    在采购"冲突"矿物的背景下、我熟悉 CFSI -这是您所指的吗? 如果是、您可以在此处查看 TI 关于我们处理冲突矿物的方法的公司简介:

    www.ti.com/.../conflict-minerals.pdf

    此致、
    最大