This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:SN65HVD1473D 与放大器之间的差异;SN65HVD73D

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473, SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696473/sn65hvd1473-difference-between-sn65hvd1473d-sn65hvd73d

器件型号:SN65HVD1473
主题中讨论的其他器件: SN65HVD73

大家好、

 SN65HVD1473D 和 SN65HVD73D 之间的区别是什么,因为在我之前的电路板中,我使用 的是 SN65HVD1473D,它运行良好(我已经通过将 A 短接至 Y 和 B 短接至 Z 将其转换为半双工, 并短接了 RE#和 DE 并提供  了一个用于 控制的 GPIO)

但现在我用  SN65HVD73D 相同的软件代码替换了它,但它的传输却接收到数据,因此我无法解决问题。

那么、请告诉我有何区别?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    我希望这两个器件的运行方式非常相似、因为它们之间的唯一区别是 ESD 额定值。 如果您能更详细地描述这个问题、我们或许可以帮助您找出原因。 您是否曾尝试检查示波器上的 RS-485和逻辑(D/R/DE/RE)接口以确保收发器按预期工作?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这里的问题是、我已将全双工 IC 设为半双工模式、在该模式下、我将 A 短接至 Y、B 短接至 Z、同时 RE#和 DE 引脚短接、并提供一个 GPIO 来控制它。

    但现在我能够在 RX 引脚中接收数据、但在 TX 引脚中传输的数据在目标中未接收到、我已经探测到数据并进行了检查。

    它在 SN65HVD1473 IC 中工作正常、现在我用 SN65HVD73替换了它  

    无法确定问题是什么。\n 请帮我解决?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    您能给我们显示探测线路时的屏幕截图吗? 由于问题与发送功能有关、因此需要在查看发送节点上的 A 和 B 引脚的同时查看 D 引脚、以查看是否存在与逻辑输入匹配的总线输出。 如果输出根本不切换、则检查 DE 引脚。 如果它进行切换、您可以看到波形是否显示一些减损(例如、它们是否由于负载而衰减等)。 如果发送器上的波形看起来正常、那么我将检查接收端的相同信号、以确保信号在您的电缆上成功生成。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    只需签入-您是否能够解决此问题?

    最大