This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:RS485总线的 SN65HVD72有问题

Guru**** 2548910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695682/sn65hvd72-problem-with-sn65hvd72-for-rs485-bus

器件型号:SN65HVD72

大家好、

我在尝试使用 TI RS485 SN65HVD72时遇到了一些问题

尝试将 RS485 IC 从 - Maxim- MAX3072EESA 更改为 TI- SN65HVD72

引脚分配是相同的–我只在新 PCB 中更改了封装。

固件未更改,当我测试新的 PCB 时,我无法使用 RS485总线上超过5个装置。

使用 Maxim MAX3072EESA ,我可以轻松地使用25台设备。

如果您能理解原因可能是什么、请告知您。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../SN65HVD72.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    HVD72可支持大量节点、因此这听起来有点奇怪。 为了更好地了解可能发生的情况、您能否在问题发生时探测 A 和 B 信号线、并使用示波器捕获波形?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    您是否能够解决此问题? 或者、您是否能够进一步了解它?

    最大