This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:功率耗散、以了解外壳温度

Guru**** 2758115 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699996/max3232e-power-dissipation-to-understand-case-temp

器件型号:MAX3232E

我们如何计算 MAX3232E 的功率耗散、从而计算出外壳温度的顶部。  我看到 我们在数据表中给出了 theta JCtop 规格、但计算功率耗散并不清楚。  我的客户正在以以下方式使用该设备:  

  1. 电源电压: 3.3V

  2. 最大数据速率: 115200

  3. 使用的通道数:1 (仅 CH1 - 1TX 和1RX)

谢谢、

Dan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    这是一个好问题;有时、数据表中对这些器件的功率计算并不简单。 让我们更深入地了解一下这一点、下周初我们将再见。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    以下是类似设备读数的链接:
    e2e.ti.com/.../695315

    该器件的电阻和电容负载是多少? 我可以为您提供更精确的测量。

    此致、
    Eric