This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:对地短路

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700083/ts3usb221-shorted-to-ground

器件型号:TS3USB221

你(们)好

我们的客户正在考虑使用该器件。 他们对异常情况下的行为有一些疑问。

2D+/-连接到外部 USB 连接器。当提供 VCC 且选择输入为低电平时、2D+/-在连接器处对地短路。
是否有任何问题?
(在本例中、D+/-与1D+/-进行通信。 2D+/-打开。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果提供 VCC 并且 OE 为低电平并且选择输入为低电平、则 D +/-将连接到 D1+/-。 在这种情况下、将 D2+/-连接到 GND 应该没有问题。

    我对问题的理解是否正确?