This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816:关于接收器端子中心抽头、哪一项正确?

Guru**** 2581155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698000/dp83816-which-is-correct-about-receiver-terminal-center-tap

器件型号:DP83816

大家好、关于相关主题 http://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/t/677941?DP83816-which-is-correct-about-receiver-terminal-center-tap-

建议遵循演示板的原理图、而不是电路的数据参考。 是否有人得出结论、为什么参考客户板在遵循数据表时出现错误、而在遵循演示板时没有出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matheus、

    DS 似乎有不正确的基准。 我不确定数据表中为什么有不正确的中心抽头参考。
    请继续使用 EVM 原理图作为正确的实现方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你