This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 集线器电源控制

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699616/tusb4020bi-tusb4020bi-hub-power-controls

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TPS2052B

我有一个新的 PCB 设计、它使用 TUSB4020BI 将两个器件连接到计算机。  这是我第一次使用此器件。  我有一个 TPS2052B 双开关来控制两个器件的电源。  遗憾的是、我无法同时关闭 TPS2052B 中的两个开关。  我的电路这一部分的原理图如下所示。

我可以在 PWRCTL_POL 上安装一个上拉或下拉电阻器。  当我有一个上拉电阻时、PWRCTL1为高电平、PWRCTL2在~5.5秒后变为低电平。  设备管理器显示存在未知的 USB 设备。  当我在 PWRCTL_POL 上有一个下拉电阻器时、PWRCTL1为低电平、PWRCTL2在~0.5秒后变为高电平。  连接到 DN2_VBUS 的器件在器件管理器中显示、连接到 DN1_VBUS 的器件不显示。 从 PWRCTL1 (标记为 EN1)和 PWRCTL2 (标记为 EN2)发出的信号如下所示。

由于开关的过流输出在任一情况下都不会触发、我无法确定 其他线程中发生的情况、因此有人询问用户是否在中心焊盘上有 x 束焊接线(我不知道)。  该板通过手组装并在改良的烤面包机加热室中回流、该烤面包机加热器有一个控制器、可沿回流温度曲线斜升温度。  我已经用过很多次了、结果很好、但是如果中间焊盘上的焊料覆盖不良可以解释这种行为、我可以认为这可能会发生。

我已经检查的其他一些东西是1.09V 时的+1.1V_Hub 测量值、3.27V 时的+3.3V_HUB 测量值。  未驱动 GRSTZ、其电压为3.27V。  晶体启动时为24MHz。

我没有想法、希望能提供任何意见。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    如果两个端口都启用了电池充电、并且集线器的 USB_VBUS 变为低电平、则两个端口上的端口电源都应打开。 如果不发生这种情况、则听起来像是器件焊接问题或复位时序不足(尝试强制复位)。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我打开5V 电源之前、期间和之后、标有 USB_VBUS 的集线器引脚保持在0.5V。 连接至计算机的 USB 电缆仍保持插入状态。
    如果我通过短接 C22进行复位、两个电源都会在 GRSTz 为0V 时打开、但一旦我移除短接并且 GRSTz 恢复到3.3V、两个电源中的一个就不会出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您能否强制 USB_VBUS 为低电平以测试输出? 否则、您可能需要尝试对器件进行回流焊。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我强制 USB_VBUS 为低电平时、两条 PWRCTL 线路都变为高电平。  一旦我断开连接并将其强制为低电平、其中一个电压就会像以前一样恢复为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更换了该部件、它现在可以正常工作。 感谢你的帮助!