This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:TUSB1044RNQEV 原理图不适用!

Guru**** 2894720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699296/tusb1044rnqevm-tusb1044rnqev-schematic-is-not-appropriate

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB213TUSB212

您好!

尽管根据 原始问题实现了 TUSB1044RNQEV 原理图 TUSB213、但外部元件并不适合随附的元件。

e2e.ti.com/.../TUSB1044EVM-Schematics.xlsx

此 EVM 是 TI 的灾难吗?

如果是、请向我发送修改后的 EVM。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、TQ、

    我们将查看您的问题、并为您提供答案。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、TQ、

    很抱歉、EVM 上的混淆不清。 该 EVM 有几个错误。 TUSB213是 EVM 上的器件。 该 EVM 最初经过测试、应该采用与 TUSB213相同封装的 TUSB212、但由于市场兴趣不足、该封装中的器件从未发布。 因此、有人错误地将 EVM 上的 TUSB212替换为 TUSB213、而不检查 TUSB213的 VCC。 由于 VCC 需要5V 电压、因此 TUSB213不能在该 EVM 上工作。 电路板上的2P5VCC 标记错误、为3.3V。 对于不正确的电阻器、我们使用的是旧版本的 TUSB212数据表。 TUSB213现在是可解决此问题的器件的占位符。

    如果您希望验证 TUSB212或 TUSB213、则可以使用 TUSB212/TUSB213 EVM。