This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:RX/TX 方向问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699729/ds250df810-rx-tx-direction-issue

器件型号:DS250DF810

嗨、大家好、  

我  现在正在使用您的 DS250DF810、并且大多数设计都已完成。 但是、这是我第一次使用类似的重定时器、因此不确定我是否使用正确 的 RX/TX 方向。 需要在此处确认。 我使用的方向是否正确?

感谢您在这里的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    看起来是正确的。 重定时器 RX 引脚是接收器、它们连接到系统发送引脚。
    此致、
    Lee