This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142EVM:TDP142

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP142EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699848/tdp142evm-tdp142

器件型号:TDP142EVM
主题中讨论的其他器件:TDP142

你好
我正在开发一个研究项目来完成我的学位、我正在要求提供 TDP142 EVM 数据表。

谢谢、
Luis Areias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    以下是 TDP142EVM 用户指南的链接:    

    以下是 TDP142数据表的链接:    

    这是您想要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我正在搜索有关 TDP142EVM 的更完整的文件、如 TDP158EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    遗憾的是、这些是我们目前拥有的唯一文件。 是否有您特别需要的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在寻找一个能够支持 DisplayPort 1.4的 DisplayPort 接收器、因此我想知道 TDP142EVM 中使用了哪种接收器、如果您能建议我接收到这种接收器、我会收到这种接收器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    TDP142可支持高达 HBR3的 DisplayPort 1.4。