This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:集线器配电开关-我真的需要在每个端口上使用它们吗?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699582/tusb4041i-hub-power-distribution-switches---do-i-really-need-them-on-every-port

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TPS2001C

我正在制作集线器、该集线器应从其中一个器件获取电源、并将其提供给其他器件和 OTG 主机(Raspberry Pi)。

只有一个设备可热插拔(记忆棒)、其余设备将永久插入盒内、不会热插拔。

没有电池。

我使用了 TUSB4041I EVM 板作为参考设计。  

所以、

1.考虑到其中一个器件提供电源、我认为我不应该在所有器件端口上使用配电设备(在我的情况下为 TPS2001)。

2.我真的想让电源分配器安装在任何仅为5V USB 设备、没有电池且未热插拔的设备上吗?

3.我可能应该在外部可插拔内存条上使用一个内存条以实现短路保护?  

因此、我只需要 TPS2001中的一个、而不是四个?

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我相信、对于5V USB 器件、即使它们没有电池且未热插拔、您也会希望使用 TPS2001C 或其他电源开关来应对过流情况。 这是为了保护永久插入的器件。 如果您确定永久插入的设备能够耐受电源(热插拔设备)的电流尖峰、则可能不需要电源开关、但是如果没有电源开关、USB OTG 主机将无法在必要时关闭下行端口电源。 我建议在每个器件上使用电源开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik

    我的热插拔器件(电源)、控制器板(它以前是一个器件、因此我必须与它一起使用;否则、我将使它成为主器件)提供5V @3A 的最大电压、并由2.6A 的可复位保险丝提供保护。 因此、我认为它本身不会产生任何电流尖峰。 另一种可能是热插拔设备、即记忆棒。 我在其中使用 TPS2001。 这是否会保护电源免受尖峰的影响?
    我还使用了一些电容器、每个端口10uF 以及一些大容量电容器来缓解尖峰(同样、电源以外的其他器件使用12英寸长的永久插入电缆)。
    我不需要 OTG 主设备打开或关闭任何设备、即使它是主设备(同样、仅出于控制器作为设备的历史原因)、它的功能是基于 Raspberry Pi 的简单显示、 由于 Pi 希望将所有内容都视为器件、因此需要进行配置、但我不希望它关闭任何内容。

    BTW 是否需要 EEPROM? 我希望运算尽可能简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    在这种情况下、可以只使用一个电源开关、但这不符合 USB 规范。

    TUSB4041的默认操作不需要 EEPROM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!