This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:测量 AUX 眼图时 DP AUX 通道的正常行为是什么?

Guru**** 1895605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697596/tusb546-dci-what-s-the-normal-behavior-of-dp-aux-chanel-when-measure-aux-eye-diagram

器件型号:TUSB546-DCI

我们的项目使用 Type-C 来实现 usb3.1和 DP 功能、但在调试过程中、我们发现了这一点

禁用 AUX 监测时(引脚 CAD_SNK PU 至 VCC)、DisplayPort AUX 通道眼图失败。

 我们使用 GPIO 模式控制、

所以、

1.在测量眼图时、请帮助检查应启用或禁用哪些 AUX 侦听?

2.启用和禁用 AUX 侦听的眼图结果不同,请检查哪一项是正常的?

AUX 侦听禁用、结果失败:

aux snooping enable ((PIN CAD_snK by internal PD ),通过:

3. AUX 侦听使能端的眼图虽然显示已通过、但似乎意外出现、波形会相应地下降 ...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon

    我可以查看一下您的原理图吗? 您是否使用差分探头进行 AUX 眼图测量? 如果是、您能否在差分探头上放置0.1uF 交流耦合电容器?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、示波器型号 为 MSO72304DX 的差分探头 P6248用于测得的 AUX Exy 图。

    原理图。

    谢谢!e2e.ti.com/.../tusb546_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于您使用的是差分探头、请在差分探头上放置交流阻断电容器、还是在 AUX 眼图测量中使用不带交流电容器的高阻抗探头?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在差分探头上放置交流阻断电容器并获得良好波形后、如下所示:

    无斜降行为。

    此外、您能否告诉我是否应启用或禁用 AUX 侦听? 有什么差异?

    谢谢!

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon

    AUX snoop 用于电源管理。 TUSB546会监听 AUX 对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器0x00101 (LAIN_COUNT_SET)和0x00600 (SET_POWER_STATE)的写入、并根据写入 LAIN_COUNT_SET 的值禁用/启用通道。 当 SET_POWER_STATE 在 D3中时、TUSB546禁用所有通道。 否则、活动通道将基于通道数集的值。 如果您禁用 AUX 监测功能、则会失去此电源管理功能。 启用/禁用 AUX 监测功能时、AUX 行为是否仍然存在差异?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的解释。

    启用/禁用侦听功能看起来是相同的。 关键是在使用差分探头时添加交流块电容器。

    问题已修复。。我们将保留原始设计以禁用 AUX 侦听。