This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RGMII 时序

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698868/dp83867cr-rgmii-timing

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:AM4376

您好!

我们的客户将 DP83867用于 PHY、将 AM4376用于 MAC。

客户希望知道 RGMII 时序的规格。

对于使用 DP83867、Rx 信号的偏斜、Tx 信号的设置和保持有多大?

客户应参考哪个参数?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我们在数据表中的时序参数下和此应用手册 中都有此信息:www.ti.com/.../snla243.pdf

    如果您对这两个文档有任何具体问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢你的答复。
    我不知道时钟和数据是在同一个边沿生成的。
    因此、它需要 PCB 或 PHY 缓冲器上的布局延迟。

    在数据表的图5中、RXC (数据源)是 PHY、RXC (接收器)是 MAC。
    我的理解是否正确?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 请在 MAC 或 PHY 内使用内部延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama