This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810's 数据表和寄存器说明文件

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697453/ds280df810-ds280df810-s-datasheet-and-register-description-file

器件型号:DS280DF810

我想使用 DS280DF810设计100G OEO、但找不到他的详细数据表和寄存器说明文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本数据表遵循 NDA -保密协议。

    请将电子邮件发送至:nasser.mohammadi@ti.com、其中包含有关您的设计的一些信息、我们可以为您提供对此数据表的访问权限。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会给 Yang 先生发送电子邮件给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到了杨先生的电子邮件? 我们希望尽快使用此芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们确实收到了杨先生的电子邮件、我们很快就会通过电子邮件回复。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       昨天我已经申请了 DS280DF810和 DS280MB810,但现在我没有收到这些信息。  

    我们非常渴望使用芯片
    谢谢
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    非常感谢您考虑使用 DS280DF810。 我也收到了您的电子邮件。 我将对此进行研究、并将在明天获得反馈。 请继续收看。

    此致、Nasser