This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698605/tlk10232-tlk10232

器件型号:TLK10232

您好!

 如果我想在 TLK10232上使用10.3125G、可以使用通用模式吗?

 如果它必须以10G-KR 运行、它是否必须使用第45条模式?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    您可以在10Gbps 时使用通用模式。 请参阅数据表的第1.3节。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我需要10.3125G。 此外、它需要64B66B 编码。 在常规模式下、它是否正常?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通用模式下的最大线路速率为9.8304Gbps (见表5.2)。 此外、64B/66B 编码不能在通用模式下使用。

    此致、
    相位