This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT388A:IBIS 模型中缺少终端电阻器

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698471/sn65lvdt388a-missing-termination-resistor-in-ibis-model

器件型号:SN65LVDT388A

您好!

 在 SN65LVDT388A 器件的 IBIS 模型中、缺少终端电阻器。 我知道这篇文章: e2e.ti.com/.../1460464

由于仿真软件从原理图中提取模型、我想在 IBIS 模型中包含端接电阻器、而不是在原理图中包含电阻器。
我将在 IBIS 模型中实现该电阻器、如下所示(显示第一个输入引脚对):

[系列引脚映射] PIN_2   MODE_NAME    FUNCING_TABLE 组
|
1         2      DIFF_TERM_110
3         4      DIFF_TERM_110
|
|********
|                      110 Ω 差分端接器
|********
|
[型号]         DIFF_TERM_110
model_type      系列
|                        (典型值)              (最小值)              (最大值)
|
c_comp                   0.0000pF           0.0000pF           0.0000pF
[温度范围]      25.0              85.0              -40.0
[电压范围]          3.3V                3.0V              3.6V
[R 系列]               110                132                88

我对[Temperature Range]、[Voltage Range]和[R Series]的值不了解。
TI IBIS 专家能否了解这些价值观?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我将与团队进行核实、然后返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您的实现看起来不错、包括值。 实际上、我认为您可能需要切换最小值和最大值下的值(基本上在最小值下具有-40C/88欧姆)、但我被告知仍然正常。

    但是、请注意、根据 IBIS 仿真器的不同、此内部终端可能无法正确解释。 这是我们避免在 IBIS 模型中对100欧姆片上终端进行建模的原因之一。 我们想知道它是如何为您工作的、以及您在这种方法和外部100欧姆方法之间有何区别。

    此致、
    相位