This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610FB/NOPB 和 DS125DF1610FBE/NOPB 之间的差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699557/ds125df1610-the-differences-between-ds125df1610fb-nopb-and-ds125df1610fbe-nopb

器件型号:DS125DF1610

DS125DF1610数据表的第17页列出了两个器件型号:

 DS125DF1610FB/NOPB 和 DS125DF1610FBE/NOPB。 但是、数据表中未描述这两个器件的差异。 请告诉我这两个器件之间的区别吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    我们将对此进行研究、并将在短期内提供建议。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 和 FBE 器件型号在器件级别上没有差异。 唯一的区别在于封装“卷带尺寸”。 请注意、器件封装在纸盘中、因此包装尺寸相同。 这只是一个盒子里放了多少个托盘的问题。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师