This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:TCA9534和 TCA9534A 之间的差异

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699333/tca9534a-the-difference-between-tca9534-and-tca9534a

器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件:TCA9534

您好~

我是否可以知道 TCA9534和 TCA9534A 之间的区别?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tiger、

    两者之间的区别在于静态地址不同。

    TCA9534:010 0XXX
    TCA9534A:011 1xxx

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Bobby。