This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:推荐使用重定时器

Guru**** 2751865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698452/ds280df810-recommendation-for-a-retimer

器件型号:DS280DF810

团队、

我正在使用12个重定时器(发送路径中6个、接收路径中6个)。

接收路径中的重定时器的眼图有点闭合。 因此、我在 RX EQ/DFE 中进行了以下设置:

1.已启用 VGA 变化位和

2.连续 DFE 自适应。

我的眼图得到了改善。

现在的问题是、如果我在传输路径中使用相同的设置、即使我在没有这些设置的情况下具有良好的眼图、也会发生什么情况。 我想知道影响、如果影响是功率、我不介意。

请告诉我、除了这一点之外、还有其他影响吗?

谢谢、

Pavan G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    您能否澄清一下"传输路径"是什么意思? 您是否指的是传输差分信号对、例如 TXxP 和 TXxN?

    在发送差分对上、FIR 滤波器和 VOD 是控制信号调节的唯一参数或旋钮。 DFE 和 VGA 位于器件的输入侧。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    从背板到重定时器到光学器件的路径是传输路径。

    从光学器件到重定时器到背板的路径为接收路径。

    接收路径重定时器具有 VGA 和连续 DFE 适应性、可实现更佳的眼图效果。

    我也希望对发射路径上的重定时器使用相同的设置、即使眼睛看起来很好、但使用默认设置来实现均匀性也是如此。

    因此、我想了解打开 VGA 和连续 DFE 适应性如何影响我的电路板设计。

    谢谢、

    Pavan G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    由于信号通过两种不同的介质、CTLE 设置可能相同、也可能不相同。

    建议使用 HEO/VEO 作为确定最佳设置的标准。 哪些设置可提供最大 HEO/VEO、那么我们应该使用该设置。

    此致、Nasser