This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:I/O 引脚特性与 SCL 和 SDA 引脚相同?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699302/pca9539-i-o-pin-characteristics-the-same-as-scl-and-sda-pins

器件型号:PCA9539

对于 PCA9539、第6.8节中的图4显示了电压图、并标记了 I/O 引脚。 我需要知道这是否也适用于 I2C 引脚(SDA 和 SCL)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cassidy、

    图4适用于 I/O 引脚、而不是 SDA/SCL 引脚。 SDA/SCL 由 I2C 标准定义、在3mA 电流消耗时生成最大0.4V 的电压、I/O 引脚上的 FET 不具有此要求。

    此外、我们还有一个 TCA 版本的器件、它与 PCA 系列引脚对引脚连接、具有更高的成本竞争力、并且对 POR 的要求比 PCA 系列更严格。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    最大电压是否会随电流消耗的增加而升高? 您是否可以向我指出可以提供该详细信息的图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "最大电压是否会随电流消耗增加而升高?"
    注:我假设我们讨论的是 SDA、因为 SCL 没有电压
    是的,您可以将 SDA 上的下拉 FET 视为导通时的阻抗,因此 V=i*Z 增大电流将产生更大的电压、但这样做的简单解决方案是不要选择强上拉电阻器、因为这决定了流经 FET 的电流。 这个答案也取决于9539上的 Vcc 值、这是因为它在产生的阻抗中起着作用。

    "是否有您可以向我指出的图表可以提供该详细信息?"
    我们没有这样的东西。 通常、如果您担心从器件的电压、只需增加上拉电阻即可降低电流。

    -Bobby