This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT9637B:生产日期代码

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699422/sn65lvdt9637b-date-code

器件型号:SN65LVDT9637B

您好、我们的网络订单1863455请告知您发送的生产日期代码

器件标有

但是我在网站上找不到如何细分生产日期代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diane、

    您是否从 TI store 订购过? 我在 TI store 上查看了常见问题解答、其中包含以下信息:

    TI store IC 采购的日期和批次代码
    目前、我们无法为从 TI store 仓库发货的任何材料提供日期/批次代码。 由于您的货物可能来自多个批次或卷带(请参阅常见问题解答部分“在连续的卷带上接收卷带部件”),因此您需要访问以下 URL:
    www.ti.com/.../ti_marking_convention
    页面以确定您收到的设备的日期/批次代码。

    但愿这对您有所帮助。 如果您对订单有其他疑问、请直接向 TI 商店支持咨询。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您输入 DR637B 时、它不会让您详细了解如何使用 DR637B 6AM ADCP 生成的生产日期代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DR637B 是器件型号的代码。 您所包含的图像没有显示。 请查看以下链接以了解封装标记的说明。

    www.ti.com/.../topsidemarkingformats.tsp

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将我返回到器件标识、当您放入 dr637b 时、它不会显示如何细分到日期代码、您是否可以执行此操作 我有 DR637B、早上6点、ADCP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您向下滚动该页面本身、您将看到不同软件包的代码格式。 对于8引脚 D 封装、格式为:
    设备->器件型号代码
    YMS -> Y:年、M:月、S:站点代码
    LLLL ->批次追踪代码

    器件= DR637B
    YMS =早上6点
    Y 是年、6 = 2016
    M 是月份、A = 10月(1-9表示1月-9月、而 A-C 表示10月-12月)。

    此致、
    相位