This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:我想知道 UCC 5390器件的引脚配置和功能

Guru**** 2382350 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699414/ucc5390-i-want-to-know-the-ucc-5390-device-pin-configuration-and-function

器件型号:UCC5390

在数据表的第五页中、引脚配置显示如下:(VCC1;IN+ 2;IN- 3;GND1 4;VCC2 5;OUT 6;GND 7;VEE2 8)

但在 数据表的第三十四页中 、典型应用显示(VCC1;GND1 2:IN+ 3;IN- 4;VEE2 5;GND2 6;OUT 7;VCC2 8)

我想知道哪个 是正确的引脚

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我是负责 UCC5390的应用工程师、将帮助您解决问题。

    使用 UCC5390时、请参阅数据表第5页上的引脚排列。

    此致、
    Mateo