This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:通信信号问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696772/dp83640-issues-with-communication-signal

器件型号:DP83640

尊敬的团队:

我的客户发现以下问题-您能提供帮助吗?

DP83640高精度 PHYTER 芯 片接收来自同一电路板上 FPGA 的信号。 信号被路由至 PHYTER 芯片上的引脚 RD+和 RD-。

由于线路效应较长、这些输入会出现过冲、如下图所示。

 

尽管查看了规范、但如果 PHYTER 能够容忍这些过冲、我找不到答案。

我问这个问题,因为在正常情况下,这些输入连接到变压器,其中转换点的振铃可能是正常的。

请您对此问题发表评论吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    示波器捕获、指示线路上的阻抗不匹配。 您观察到的问题是什么?

    请分享您的系统的方框图,并指出上述测量的位置?




    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83640高精度 PHYTER 芯 片接收来自同一电路板上 FPGA 的信号。 信号被路由至 PHYTER 芯片上的引脚 RD+和 RD-。

    请参阅布局(绿线)

     

    在 PHYTER 的输入端、该线路由两个1k 电阻器端接至 RD+和 RD-之间的+3.3V 和150R

    我希望这能回答你的问题。

    BR、

    Andrzej Z. Wyzga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我看到布局图片未粘贴到邮件中。 我似乎无法复制/粘贴到此邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以附加文档。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Functional-Agile-Team-Report-2018.pdfOK感谢您的回答。 这是我到目前为止能够收集到的所有内容。 请参见随附的。 请将此信息视为机密信息。

    此致、

    Andrzej Wyżga ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrej:

    我的意思是 e2e 不允许通过图像、但您可以创建文件并附加。

    请注意、这是一个开放论坛、论坛上不应发布任何机密信息。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请与您分享电子邮件 ID。 我将直接与您联系。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Halo Geet、

    我不知道这是一个公开的论坛。 PDF 以某种方式附加到我之前的邮件中、因此您应该能够看到您所要求的内容。

    BR、

    Andrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网址是:andrzej.wyzga@pl.abb.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrzej、

    我已通过电子邮件向您提供最新信息。 我将关闭此主题、您可以打开一个新主题、以防您有其他问题。

    此致、
    GET