This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:Android 驱动程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698064/tusb8020b-android-driver

器件型号:TUSB8020B

您好!

我们已将 TUSB8020B 设计为使用 Android 操作系统的电路板上的 USB 集线器。

此 Android 操作系统版本为7.0。

但是、当 USB 存储器或 SSD 插入 USB 下行端口时会出现检测问题、使用 EVM 进行测试时也会出现同样的问题。

使用 PC 和 EVM 进行测试时没有问题。

此芯片(TUSB8020B)是否支持 Android 操作系统? 或者是否有任何支持 Android 7.0的驱动程序?

此致
Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB8020B 使用通用 USB 集线器驱动程序、无需任何特殊的驱动程序支持。 Andriod 操作系统是否具有通用 USB 集线器驱动程序?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢您的信息。
    让我检查一下、并告诉您的问题。

    此致、
    Jeffrey