This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:什么是 PROPS3?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698418/ds125df410-what-is-props3

器件型号:DS125DF410

大家好、

请告诉我以下两个问题。

DS125DF410将锁定至符合10G 以太网标准的输入、
CPRI 等、具体取决于寄存器0x2F 位7:4]设置。
在标准设置中、PROP3的数据速率为6.25Gbps。

问题1. 我的问题是、当器件在此模式下配置时、电压是多少
    数据速率误差是否可以承受+/- 2000ppm 或更高的误差?

问题2. 您能告诉我有关 PROP3标准的更多详细信息吗?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mita、
    第一。 该器件可承受高达1000ppm 的数据速率误差。
    2。 我没有关于电气标准的其他详细信息、但在 XAUI 接口中有时会使用6.25Gbps 来实现超过3.125Gbps 的通道。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的回答。

    Mita