请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 大家好、
我正在设计一个使用 UCC21520驱动 FET 的半桥、我对隔离侧的爬电距离有一点担心。 直流总线电压现在不会超过500伏左右、但终端应用可能会看到高达1kV 的直流电压。 我可以管理布线之间的距离、但引脚11和14彼此之间的距离似乎很差(< 100mil)。 假设组装后 PWA 为保形涂层、该距离是否足够。
我还附上了一张原型布局图、该图不会被敷形涂层(除非有必要)、但会在较低的电压(高达500VDC)下使用。 我们非常感谢您的任何建议和见解!
谢谢、
Saurabh