This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:如何编写软件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696636/tusb8044-how-to-write-software

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好!

我计划使用 TPS65987D 和 TUSB8044。

我有3个问题。

我想实现4个下行连接器。

   TUSB8044是否可能具有1个上行端口和5个下行端口(包括 Billboad 器件)

2.您能告诉我如何将软件写入 TUSB8044吗?

3.您能不能告诉我 您建议的 TPS65987D 和 TUSB8044之间的连接。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 工程师。

    请允许我们就这一问题作出答复为荷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺序:
    1.除广告牌外,您还可以使用4个下行连接器。

    对于此问题、如果您使用 I2C/外部 EEPROM、请参阅数据表中的第8.3.3节。 如果您使用的是 SMBus 主机、请参阅第8.4.4节

    3.有关电源开关的建议连接,请参阅第9.2.1.2.6节。 要点是 TUSB8044过流引脚应为
    连接到 GPIO 引脚、该引脚配置为以与故障引脚等效的方式工作。 电池使能引脚应连接到配置为使能引脚的 GPIO 引脚。

    请告诉我您是否还有其他需要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的杰拉西莫斯

    谢谢你。
    您能告诉我应该使用哪种 EEPROM 编程工具吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐使用的工具是 TUSB80xx EEPROM 编程器、为方便起见、请将其连接在一起。

    e2e.ti.com/.../TUSB80xx_5F00_EEPROM_5F00_Programr_5F00_V1.0.0.1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的串。