This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:当数据从 MIPI 流式传输时、图像不会显示在显示屏上

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698831/sn65dsi85-image-not-displayed-on-the-display-with-the-data-streamed-from-mipi

器件型号:SN65DSI85

您好!

我有一个 ELECS 系统将 MIPI 数据驱动到 TI IC SN65DSI85 EVM 套件和 LVDS 显示屏、我能够使用 TI 测试图形发生器显示测试图形。 我尝试显示从 MIPI 发生器发送的图像、但我看不到图像上显示的任何内容、 下面是对 CSR 寄存 器的读取、它显示 PLL 已锁定、我将 LVDS 时钟设置为495MHz、并使用5的时钟分频器 vsalue 生成我的 LVDS 时钟。 对解决此问题的任何见解都将有所帮助。

谢谢
Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述 CSR 寄存器的 DSI 调谐器数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    您的帖子有点令人困惑。 您说过您要将 LVDS 时钟设置为495MHz、并使用5的时钟分频器生成您的 LVDS 时钟。 您的意思是使用495MHz 的 DSI 时钟频率、并使用5的时钟分频器来生成99MHz LVDS 时钟吗? 但是、此内容或您的描述与您的 DSI 调谐器屏幕截图不匹配。

    对于我使用该工具生成的 CSR 设置、请尝试使用随附的 txt 文件。 您还可以通过将附加的.dSI 文件导入到 DSI 调谐器工具中来查看我输入的参数:

    e2e.ti.com/.../Ranga.dsi

    e2e.ti.com/.../Ranga.txt

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    感谢您提供的详细信息、我能够使用您的数据进行测试、测试效果很好。

    -Ranga