This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:使用 MQP 进行 PD 合规性测试失败

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698613/tps65982-failures-pd-compliance-test-with-mqp

器件型号:TPS65982

再次运行 MQP PD 2.0合规性测试时、基于 TPS65982的产品出现多次故障。 我也对 Ellisys 进行了测试、但这些结果似乎并不相关。
附加了结果 VIF 和 pjt 文件。

e2e.ti.com/.../MQP-result-pjt-and-vif.zip


是否有任何想法、我应该在应用程序自定义或 VIF 文件中更改什么以使其通过?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、MQP 测试仪涵盖了 PD2.0合规性规范的其他方面、因此您可能会看到不同的结果。

    另一个线程中提到了一些已知问题、这些问题将在未来的 FW 版本中解决。

    似乎有一些与 VIF 相关的故障我尝试与配置匹配、您能否尝试连接的 VIF?

    谢谢、

    Yoone2e.ti.com/.../pascal_5F005F00_dry_2D00_run_5F005F00_comecer_5F005F00_1_5F005F00_ti.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论何时发布固件、此 VIF 都出现相同故障、无法等待更新。 在对不同的壁式充电器进行互操作性测试时、我没有发现任何问题。

    您的看法是什么、使用此固件了解我们存在的问题是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合规性测试是一个不断发展的目标、新的故障常见于测试规格/测试仪软件更新、 如前所述、已知问题将根据下周即将举行的 USB IF 合规性研讨会测试仪软件的最新更新在下一次更新中得到解决。

    最终产品的运行可能会也可能不会受到合规性故障的影响、这取决于故障的性质+应用特定的要求。   

    顺便说一下、我已经注意到、VIF 的大部分问题都是通过提供的 VIF 来解决的。  在 Ellisys 和 MQP 中会观察到其他已知故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoon,好的,谢谢。

    如果你参加下周的研讨会,我可能会看到你,因为我会在那里。