This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:IIC 隔离器要求-具有双向功能的5KV (Vrms)

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO7731, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699032/iso1540-iic-isolator-requirement---5kv-vrms-with-bidirectional

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO7731ISOW7841

您好、Sirs、  

了解适用于 IIC 隔离器且具有双向功能但仅为2.5KVrms 的 ISO1540。  

您是否有可支持5KVrms 解决方案的解决方案? 谢谢。

此致、

黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、
    感谢您在 E2E 上提出这一问题。 遗憾的是、目前我们还没有5kVrms 隔离式双向 I2C 解决方案。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Molly、

    我的道歉-看起来我发言太快了。 我们实际上可以提供一种解决方案。

    I2C 可使用几个外部组件在单向数字通道上实现。 请参阅此处链接的模拟设计期刊文章。

    这可以通过文档中所示的 ISO7731以及一个隔离式电源(如 SN6505)或 ISOW7841来实现、它可以在一个小型封装中将数字隔离和隔离式电源组合在一起。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  

    Dan