This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:SN65HVD1471器件是否可用于 RS-422接口?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698843/sn65hvd1471-can-the-sn65hvd1471-device-be-used-for-rs-422-interface

器件型号:SN65HVD1471

大家好

   SN65HVD1471器件可用于 RS-422接口? 我找不到数据表中提到的它可以支持 RS-422接口。

   是否有适用于 RS-422的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,
    SN65HVD1471可用于 RS-422。 大多数 TI RS-485收发器与 RS-422兼容。 您可以在本应用手册 www.ti.com/.../slla070d.pdf 中找到 RS-422和 RS-485之间的比较
    主要区别在于 VOD 要求(RS-485为1.5V、RS-422为2V、100Ohm)。 在某些临界情况下(Tj<0C 或 Vcc<3.2V)、SN65HVD1471可能对此略有短路。
    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao