This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:tidu515a

Guru**** 2386250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699006/tpd4e1u06-tidu515a

器件型号:TPD4E1U06

你(们)好,先生  

我看到  了 tidu515a 上使用的 TPD4E1U06

1.我看到 ESD 测试可以通过4级测试,它是否正确?

2.是否有任何解决方案比 TPD4E1U06更好,可用于以太网应用?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、TPD4E1U06具有 IEC 61000-4-2 4级保护。
    此器件将用于以太网应用。 我们计划很快发布具有更高以太网保护等级的器件。 如需更多信息、请发送电子邮件至 c-phillips@ti.com
    此致、
    Cameron