This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:关于 VBUS 电压

Guru**** 2930070 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698934/bq24392-about-vbus-voltage

器件型号:BQ24392

您好!

BQ24392的建议工作电压范围为4.75V 至5.25V。
但是、电气特性的测试条件为4.75V 至5.5V。
 5.5V 错误吗?



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    BQ24392在建议范围之外进行了测试、以便让客户更好地了解器件如何在  建议的4.75至5.25范围之外处理 Vbus。