This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:连接到 USB 连接器和主机

Guru**** 2893530 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698060/ts3usb31-connection-to-usb-connector-and-host

器件型号:TS3USB31
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

你(们)好

在数据表中、它如下所述。  D+/-可以放在 USB 连接器侧和主机侧?

(这意味着 D+和 D-不仅连接到 USB 连接器侧、还可以连接到主机控制侧。

 HSD1+/-也一样、我的理解是否正确?)

如果是、另一个器件、例如 TS3USB31、情况如何?

TS3USB31具有 D+/-和1D+/-、2D+/-。 数据表上的图似乎是在 USB 端口侧(连接器侧)连接了1D+/-和2D+/-。

(例如、1D+/-可以连接到主机侧?)

最恰当的考虑

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto、

    TS3USB31和 TS3USB221都是无源开关、因此 USB 主机可连接到器件的任何不同端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、

    谢谢。

    此致、
    本志本