This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD32:SN65HVD32瞬态保护

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD32, SN65LBC184, SN65HVD33, SN65HVD1471, SN65HVD1474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696224/sn65hvd32-sn65hvd32-transient-protection

器件型号:SN65HVD32
主题中讨论的其他器件: SN65LBC184SN65HVD33SN65HVD1471SN65HVD1474

您好!

我将此 IC 用作 RS422收发器。 我的问题与雷击和浪涌保护限制有关:

我在 R1、R2、R3和 R4上使用了一个10欧姆的高功率脉冲保护电阻器。 请参阅以下构成器件数据表的快照:

在瞬态期间、高达1.25A 的峰值电流将流经引脚 A、B、Z 和 Y 流向 IC。  瞬态脉冲持续时间为100 μ s。 我的电路中使用的 TVS 二极管的钳位电压为14.5V。

请确认器件的内部电路能够在100uC 脉冲期间处理1.25A 瞬态电流。

此致、

Rajesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、
    恐怕 SN65HVD32可能无法在100us 内处理1.25A 电流。 我们目前唯一的集成浪涌保护器件是 SN65LBC184、它可以消耗大约500W 的浪涌能量。 您可以参阅此应用手册 www.ti.com/.../tida-00731 、了解一些保护方案和测试结果。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的快速响应!!!

    我们通过使用足以支持100uC 脉冲的外部 TVS 二极管来提供前级瞬态保护。 但是、在100uC 瞬态事件期间、TVS 二极管钳位到最大电压 14.5V。 因此、为了处理该钳位电压、我们放置了10欧姆的脉冲耐受厚膜电阻器(如器件数据表中建议的那样、请参阅第页编号 29 /表9)来限制流经收发器引脚的电流。

    我还可以看到收发器等效输入输出原理图(图33 /页码 25)。 对于 Y 和 Z 输出、器件内部提供了钳位电路。 请查看并告知我们您对 IC SN65HVD32处理次级瞬变电平的限制的看法。

    类似地、如果您查看收发器输入 A 和 B 引脚的衰减器电路、我认为只要按照所列的 R3值来处理残留瞬态就足够了(见表7/页码 25)非常高的180千欧。 如果我的假设有误、请更正我的错误。

    希望上述问题措辞能让您更好地理解。 如有需要、请随时向我提供更多解释。

    此致、
    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、
    感谢您的详细解释。 钳位二极管可以处理一些过载瞬态电流。 遗憾的是、100us 浪涌事件比 HBM/CDM 事件严重得多、这超出了电池的钳位能力。 R3等高阻抗可以限制流入该引脚的电流。 但我们仍然需要一条用于分流浪涌电流的路径。 我同意您的大部分分析。 但遗憾的是、由于其物理限制、该 IC 在浪涌保护方面的能力非常有限。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我可以看到 SN65HVD32在处理浪涌瞬变方面的局限性。

    请详细说明数据表中提供的以下应用电路:

    上述保护电路是否仅适用于 SN65HVD33、其瞬态处理能力如何?  

    这个外部 TVS、R1和 R2组件是否不足以保护 SN65HVD32免受浪涌瞬态的影响?

    请澄清。

    谢谢、此致、

    Rajesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请在下面查找适用于我们应用的 RS422收发器保护电路:

    信号传输速度要求:500kbps

    浪涌波形持续时间:100 μ s

    流入 IC 的残余瞬态电流:1.25A

    注意: 下面的电路已经实现并且正在评估中、因此我们无法将器件更改为不同的封装。 如果与 SN65HVD32相比、同一封装中的 IC 具有更好的瞬态处理能力、我们将能够更换它。

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、
    您可以考虑使用 SN65HVD1471、它具有更好的 ESD 保护、但可能不足以应对浪涌电流。 您的产品发布计划是什么? 我们正在开发一些具有浪涌保护功能的 RS485收发器。 您可以在我们有样片时对其进行评估。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    SN65HVD1471无法使用、因为我们需要最小500kbps 的信令。

    目前我们处于测试阶段、将在8月完成测试、然后相应地开始生产。

    您是否有机会查看我在前一封邮件中分享的电路。 为了便于您参考、我将再次附上电路图:

    我还想知道、SN65HVD32能够以良好的裕度安全承受的最大浪涌电流和持续时间是多少。

    谢谢、此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、
    在这种情况下、您可以考虑支持20Mbps 数据速率的 SN65HVD1474。 遗憾的是、我们没有 SN65HVD32或 SN65HVD1474浪涌电流的任何特性数据。 我们拥有的唯一数据来自 SN65LBC184。 原理图看起来不错、只是我认为我们需要在内部或外部找到残留浪涌电压的电流路径。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hao 的及时响应和所有支持。

    我们将评估电流电路实现、并在此基础上采取进一步措施。

    同时、我正在寻找使用 SN65LBC184的可能性。

    此致、

    Rajesh