This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062C:TPS2062C 将 OUT1和 OUT2连接在一起

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698450/tps2062c-tps2062c-connect-out1-and-out2-together

器件型号:TPS2062C

您好!

我可以将 OUT1和 OUT2组合在一起吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ray Chi、

    您可以将 OUT1和 OUT2组合在一起、就像并联两个电源开关一样。

    此致、
    Bob