This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:支持巨型数据包

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697500/dp83822if-jumbo-packet-support

器件型号:DP83822IF

您好!

我对 DP83822IF 有疑问。

DP83822IF 是否在 MII 模式下支持巨型数据包?
如果是、MII 模式下支持的最大巨型数据包大小是多少?
为了使用该功能、是否需要对 DP83822IF 进行任何配置?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83822不支持巨型帧。 您可能需要使用 DP83848。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢你的答复。
    您是否意味着 DP83822仅在 MII 模式下不支持巨型帧?
    在 DP83822数据表第32页的"表4建议的 RMII 数据包大小"中、DP83822似乎支持16800字节(+/-50ppm)。

    我还有一个问题。
    DP83848在 MII 模式下是否支持巨型帧?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它仅在 DP83822上针对 RMII 进行了测试。 我们希望按设计工作、但未经过验证。

    对于 DP83848、请参阅以下主题

    e2e.ti.com/.../1608642


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢你的答复。
    我明白了。 我将查看 DP83848的线程。

    此致、
    G.F.