This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:原理图审阅

Guru**** 2925900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697991/max3243-schematic-review

器件型号:MAX3243

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮您再次确认我们的原理图吗?

欢迎提出任何建议。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、
    我认为原理图看起来不错。 请选择 C115、C116、C117、C118的额定电压、至少10V 或更高、如16V。 我不确定 EMI 电容器的作用是什么。 是否要过滤 RS232信号?
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    关于 EMI 电容器、我们的 EMI/ESD 团队请求了该项目。

    实际上 、这些电容器已安装、仅为调试保留。

    谢谢!!