This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A

Guru**** 2838420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697768/ds90cf384a-ds90cf384a

器件型号:DS90CF384A

这是否意味着我们无法将其用于低于20MHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此器件的最小额定时钟频率为20MHz。 在低于数据表中最小值的频率下、由于未针对该器件进行设计或测试、因此无法保证该器件的功能或性能。

    请参阅另一个 E2E 主题:
    e2e.ti.com/.../696758
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    TI 是否有任何建议用于低分辨率 LCD (时钟频率为10.99或更低的480 x 272)的 LVDS 至 RGB 转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    请访问 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds822.pdf