This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:复位功能

Guru**** 2920480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698525/dp83867cs-reset-function

器件型号:DP83867CS

您好!

我们的客户使用 DP83867、对 nRESET 功能有一些问题。

nRESET 有效是否与上电复位功能相同?

如果客户断言 nRESET、是否可以在器件运行时对其完全复位?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    复位引脚与加电/复位(POR)期间发生的复位操作相同。
    如果在运行期间复位被切换为低电平、所有寄存器被清除并且自举引脚被重新采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama