This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:RGMII 线路的缓冲器件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC245, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698743/dp83867is-buffer-device-for-rgmii-lines

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:SN74AHC245

大家好、

我的客户希望在 MAC 和 PHY 之间插入一个缓冲器件、例如 SN74AHC245、因为间隔时间有点长(几乎5个周期)。
在他们的系统中、 由于 RGMII 线路上的信号完整性较差、大型数据包无法获得良好的结果。 因此、它们希望通过添加缓冲器来改善、

首先、您是否认为在 Mac 和 PHY 之间添加缓冲器器件有任何问题和注意事项? 如果有、请告诉我。

2.你认为他们可以通过添加缓冲器得到任何改进吗?

我可以在分配给该主题的人员之后、离线向您发送原理图和波形捕获。  

Mac:Xillinx Zinq
PHY: DP83867IS

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takashi-San、

    我认为缓冲器肯定会改善他们的带状线覆盖范围。
    不过、这可能不是 PHY 的正确部件。
    查看 DP83867IS 的 VOH、它的最小电压为2.0V。 您所查看的缓冲器的 VIH 最小值为2.1V。
    您是否介意联系缓冲器的所有者并检查这种高 VIH。

    我还担心通过缓冲器的传播延迟。 从数据表中可以看出、它的范围可能是5.8ns 到8.4ns。
    RGMII 对数据引脚和时钟之间的偏移非常敏感。 您具有非常窄的裕度来满足计时要求、因为它是 DDR。
    您能否验证通道间的最大变化?