This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:筛选问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698807/ulq2003a-screening-question

器件型号:ULQ2003A

如果可能、我的公司希望从 TI 筛查 DS2003替换器件。  是否可以让 ULQ2003AQ 器件在高达60V 的电压下运行、还是让 SN75468D 器件在-40C 至125C 的温度下运行?

ULQ2003AQ 筛选是最优选择。

SN75468D 筛选是最不可取的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sdaf sdga、

    SN75468D 的额定工作温度范围为-40°C 至125°C、绝对最高结温为150°C。 此器件不工作是否有原因?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    我们对 SN75468D 的关注与第"附录第1页"(.pdf 第16页)相关、其中建议 SN75468D 的工作温度为0°C 至70°C。 我们担心该器件的工作温度范围为-40C 至125C、但可能只保证数据表参数的工作温度范围为0C 至70C。

    但是、如果您可以验证 SN75468D 是否在-40°C 至125°C 的温度范围内工作/额定工作、则 SN75468D 将为我们工作、我们将无需筛选器件。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sdaf sdga、

    SN75468D 的设计可保证 最高结温为125C。 附录中的环境温度额定值是环境温度、我们在其中定义了一些规格、例如泄漏电流。 只要结温保持在125C 以下(即使环境温度高于70C)、此部件将正常工作。 但是、在较高的温度下、最终可能会出现稍高的泄漏电流。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius