This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 3.0数据速率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698789/tusb8041-usb-3-0-data-rate

器件型号:TUSB8041

您好!

我设计了一个采用 TUSB8041的集线器、但我有一个一般 USB3.0数据速率问题。

USB 3.0 (USB 3.1第1代)可支持5Gpbs。 由于每个 USB SS 通道都有 TX 和 RX、TX 和 RX 的"5Gbps"是否组合在一起、即 TX 和 RX 分别支持2.5Gbps? 或者每个方向的速率为"5Gbps"、即 TX 和 RX 的速率为10Gbps?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiwen

    TX 上的5G 和 RX 上的5G。 但我不会将其视为10G、因为 TX 和 RX 将被视为一对。

    谢谢
    David