This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:我对器件 TPD4E02B04有疑问

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695604/tpd4e02b04-i-have-a-question-about-the-part-tpd4e02b04

器件型号:TPD4E02B04

我对器件 TPD4E02B04有疑问。

我将使用 TPD4E02B04作为 DisplayPort 1.3。
TPD4E02B04数据表显示它可用于 DisplayPort 1.3
数据表的1个特性部分中有一篇文章被称为支持速率高达10Gbps 的高速接口。
这是什么?
8K 超高清显示屏(7680×4320)、30Hz 是否可以使用此部件?

和 DisplayPort 8K UHD (7680×4320)、60Hz 是否有任何器件支持该器件?

请回答我的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须就此向您回复。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为数据速率是35Gbps 对吗?
    这是否在多个数据通道之间进行了划分?
    对于 TPD4E02B04、35Gbps 过高
    此致、
    Cameron