This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 串行器/解串器 IC 之间的连接

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698152/connection-between-serdes-ics

主题中讨论的其他器件:SN65LV1224BSN65LV1023A

尊敬的技术支持团队:

我对 SerDes IC 有疑问。

1) 是否可以正确连接?

  SN65LV1023ADB⇒DS92LV12AMSAX/NOPB  

  DS92LV1021AMSAX/NOPB⇒SN65LV1224BDB

  DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 将停产、因此我想替换 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B。

  但是、目前我们使用 DS92LV 的产品应彼此连接替换的 SN65LV。

2) 您是否有任何重要的问题需要更换它们?

  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 SN65LV1023A 连接到 DS92LV1212A、并将 DS92LV1021A 连接到 SN65LV1224B。  

    通过此连接、时钟速度限制为16-40MHz (受 DS92LV1021A/DS92LV1212A 限制)。  

    此致、

    蔡夏利