This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:Ta=105C 时的 I2C 缓冲器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, PCA9306-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698626/pca9515b-i2c-buffer-in-ta-105c

器件型号:PCA9515B
主题中讨论的其他器件: PCA9515PCA9306-Q1

大家好、

我的客户正在寻找将 P2P 替换设备减少到 NXP PCA9515ADP、118、因为它无法支持 Ta=105C 的操作。
是否有任何推荐的器件?

我可以通过交叉参考找到 PCA9515B、但遗憾的是它无法支持 Ta=105C。

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    您能告诉我们有关客户设置的更多信息吗?

    A.它们使用哪种工作模式(最大频率)?

    B.它们的 Vcc 范围是多少?

    C.它们需要电压转换还是只是缓冲电容? (我假设他们只是想基于 PCA9515进行缓冲)

    "是否有推荐的器件?"

    据我所知、我们只有一个指定为 Ta= 105C 的器件、即 PCA9306-Q1、它不是缓冲器。 我可以说、我们额定温度为85°C 的器件可能会在105°C Ta 下工作、但在85°C 范围之外使用会影响其 FIT (时基故障)率。

    谢谢、

    -Bobby