This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:我们正在寻找将 DP 接口更改为 HDMI 的器件。(HDMI 2.0)。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697176/tdp158-we-are-looking-for-device-to-change-dp-interface-to-hdmi-hdmi-2-0

器件型号:TDP158

大家好、

我的客户正在寻找将 DP 接口更改为 HDMI 的器件。(HDMI 2.0)。 我,TDP158 μ A 并想检查 DP 和 DP++之间的差异是什么、以及该器件是否适合这种情况? 有其他建议吗? 请随时告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP++是将 DP 转换为 HDMI 或 DVI 的标准。 是的、如果 TDP158靠近拉电流、并且器件靠近灌电流、则器件适合您的应用。DP159是一个更好的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只需确认 TDP158不是协议转换器。  它采用 DP++ 交流耦合 TMDS 输入并重新驱动、并将其电平转换为标准 HDMI。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    你有什么建议吗? 谢谢。

    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很遗憾,我没有任何建议。  TI 没有 DP 到 HDMI 协议转换解决方案。

    此致、

    JMMN