This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:引脚分配 E

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698376/tusb564-pin-assignment-e

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

尊敬的 TI 工程师

TUSB564是否可通过引脚分配 E 与 TPS65987D 搭配使用?

TPS65987D 没有 SBU 和 AUX 引脚。

如果您有推荐的设计、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳卡诺、

    具有 TPS65987D 的 TUSB564可以处理分配 E、但您需要考虑 AUX 至 SBU 极性交换。 您需要确保 有一个外部解决方案用于 AUX 至 SBU 极性交换、或者确保面板处理此交换。 请参阅 TUSB564数据表中的第9.2.3节"支持 DisplayPort UFP_D 引脚分配 E"。

    我们目前没有用于分配 E 的这两个器件的参考设计  

    此外、您的应用使用的是什么定标器? 我们推荐了一些基于所用的分频器的实现方案。 该实现将有助于解决主链路信道交换/极性交换问题。